This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA754:DRA754BJGABCQ1 /DRA754BJGABCRQ1有何差异

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566807/dra754-what-difference-in-dra754bjgabcq1-dra754bjgabcrq1

器件型号:DRA754

尊敬的 TI 工程师

 DRA754BJGABCQ1 /DRA754BJGABCRQ1有何差异  

您能回答,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈维德、您好。
    您能否告诉您在哪里看到第二个标记(带"R")? 是文档/网站还是芯片本身?
    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在数据表中看到它!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维德
    这是以卷带形式提供的器件(芯片)的可订购器件型号、用于机器拾取和放置。
    不带"R":器件以托盘形式提供
    "R"不会显示在器件本身上、因为它不会影响器件属性。
    此致、
    STAN