This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM572x DSP 功能

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566840/am572x-dsp-capabilities

您好!

我正在尝试确定我们是否有足够的马力来使用 AM572x 上的两个 C66x DSP 执行以下处理。 我希望获得每个算法的 MHz 估算值、以帮助确定总体要求。 有人对 DSP 处理要求有任何了解? 谢谢。

1)     1)图像校正:

使用双线插值校正两个752x480x8位图像。

 

2)     立体声匹配和视差图生成:

为两个整流图像的每个像素生成一个6元素的特征向量

具有6个19x11二化 DCT 内核。

 

成本函数是上述生成的 SAD (绝对差之和)

具有超过40个差异的向量。

 每个像素的最佳视差是在40个视差中具有最低成本的视差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    已通知 DSP 专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad

    我真的无法回答你的问题。  必须构建一个程序并在单个 DSP 上对其进行基准测试、然后评估两个 DSP 的性能

    我认为有一个 OpenCV 功能可以校正两个图像。  我不确定我们是否已经在 DSP 上对其进行了优化、但您可以使用源代码。

    所有的库例程(OK 可能不是全部而是大多数)都附带周期估算。  但是、估算通常假定从 L1D 存储器读取。  实际性能取决于数据的位置以及处理的完成方式(以确保最小缓存散列)。

    我认为、如果没有基准标记代码、我就无法给出答案、这超出了 e2e 的范围

    最好的农家

    已运行