This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:高截面中的 DEI JPEG 编码器和 H.264编码器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566822/tms320dm368-dei-jpeg-encoder-and-h-264-encoder-in-high-profile

器件型号:TMS320DM368

您好!

H.264编码器 JPEG 编码器和 DEI 能否同时运行?

是否可以满足所有资源要求?

谢谢、此致、

Apurv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Apurv、

    Apurv Padole 说:
    H.264编码器 JPEG 编码器和 dei 能否同时运行?

    是您应该能够运行此组合。

    是否可以尝试将以下参数设置为1。

    enableDDRbuff = 1.