This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:未解析的符号保留

Guru**** 2550570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566507/compiler-unresolved-symbols-remain

工具/软件:TI C/C++编译器

链接到 C:/vision_sdk_02_10_00_00/vision_sdk/二进制文件/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_1_release.xearp32F...
编号

未定义的首次引用
符号
------ --------
AlgorithmLink_FrameCopy_initPlugin C:/vision_sdk_02_10_00_00/vision_sdk/binaries/lib/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_lib.aearp32F

错误:未解析的符号仍然存在
错误:链接过程中遇到错误;
"C:/vision_sdk_02_10_00_00/vision_sdk/binaries/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vis
未构建 ion_sdk_arp32_1_release.xearp32F"
gmake[6]:***[C:/vision_sdk_02_10_00_00/vision_sdk/binarys/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_1_release.xearp32F]错误1
gmak[5]:***[arp32_1]错误2.
gmake[4]:***[APPS_eve1]错误2.
gmaked[3]:***[APPS]错误2.
gmak[2]:***[APPS]错误2.
gmaking[1]:***[VISION_SDK_APPS]错误2.
Gmake:***[VISION_SDK]错误2.

以前它构建正常。现在仅抛出错误。原因是什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    让我将其移至 TDA 论坛、他们应该能够回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    TDA VSDK 专家已收到有关您的查询的通知。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你玛丽亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priya
    尝试全新构建。
    您可以删除 vision_sdk_02_10_00_00/vision_sdk/二进制文件文件夹并重新编译

    此致、Shiju