This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x SPI 引导频率

Guru**** 2546060 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566609/am335x-spi-boot-frequency

主题中讨论的其他器件:AM3352

大家好、

我不熟悉 Sitara 处理器。 我想知道、当 AM3352从 SPI 引导时、它在 SPI 上进行通信的频率是多少。 我在 SPI 上连接了 NOR 闪存。

此致

Jatin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读 AM335x TRM 修订版 O 中的第26.1.7.6节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    非常感谢您的回复。 我遇到问题时遇到了问题。 我有一个基于 am3352的电路板、我正在尝试从 SPIO 上的 NOR 闪存引导。 我已将 sysboot 配置配置为0100 0000 0001 1000。 根据这个配置、引导序列为 SPIO、MMC0、USBO、UARTO。 在对电路板进行刷写之后、我为其加电而不是从 SPIO 引导、它从 USBO 引导并再次闪烁。 您能不能建议一些解决此问题的方法。

    此致
    Jatin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这听起来像是 ROM 代码无法识别 SPI 闪存上的引导加载程序、并切换到下一个引导器件。 您正在尝试引导什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Biser

    很抱歉耽误你的回答。 我在板上刷写了 Linux 映像。

    此致
    Jatin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    SPL 和 U-Boot 位于 NOR 闪存中、并与 SPI 相连。

    此致
    Jatin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白。 问题是否已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题未解决。 电路板中的刷写映像成功、但当我再次上电以便从 SPIO 器件引导时、不会启动。 相反、当它是引导序列中的下一个器件时、它再次从 USB 引导。

    此致
    Jatin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、明白了。 请检查您是否正确遵循了以下准则: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide