This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:TMS320C6655技术参考手册

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, TMS320C6657
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566621/tms320c6655-technical-reference-manual-for-tms320c6655

器件型号:TMS320C6655
主题中讨论的其他器件: TMS320C6657

在哪里可以找到 TMS320C6655 或 TMS320C6657的 TRM?

 SPRS814C 和网站中未提及此内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jacek:

    没有 TRM (作为一个文档)、而是器件中每个 IP 都有用户指南(32)。 数据管理器中描述了存储器映射和 DMA/IRQ 映射。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的讲解。  

    在哪里可以找到此"数据手册"?   www.ti.com/.../technicaldocuments 上没有这样的东西

    Jacek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jacek:

    这是产品文件夹(www.ti.com/.../TMS320C6655)中的第一个链接、称为:
    TMS320C6655和 TMS320C6657定点和浮点数字信号处理器(修订版 C)

    以下是 pdf 的链接:
    www.ti.com/.../tms320c6655.pdf

    此致、
    Yordan