This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:am3352

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617992/linux-am3352-am3352

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

大家好

最近、我们使用4G 模块、该模块基于我们定制板上的 USB 连接、存在相关问题。 当我们在系统启动后重新引导时、

系统在出现以下消息时挂起。

系统现在将停止运行!
已将 SIGTERM 发送到所有进程

[20.353973] musb-hdrc musb-hdrc.1:删除、状态1

[20.359161] USB USB2:USB 断开连接、器件编号1

我 认为 这主要是关于 USB 驱动程序、我们对 MUSB 驱动程序并不熟悉。因此、我们需要您的帮助。

BTW、我们的 CPU 是 AM3352、内核版本是3.2.0。

谢谢!

Jason。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    Linux 内核3.2.0非常旧。 您能否尝试迁移到基于内核 v4.9.28的 AM335x 的最新 TI 处理器 SDK Linux 版本、该版本可从以下位置下载:
    www.ti.com/.../processor-sdk-am335x

    BR
    Tsvetolin Shulev