This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:J6Entry 是否支持视频输入端口上具有 SDR 模式的 BT656?

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617255/dra718-does-j6entry-support-bt656-with-sdr-mode-on-video-input-port

器件型号:DRA718
主题中讨论的其他器件:TVP5158

大家好、

J6Entry 是否在视频输入端口的 SDR 模式下支持 BT656?

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、OC、

    我已将您的问题转交 VIP 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    是的、J6Entry 确实支持使用 VIP 进行 BT656捕获。
    这通过 JAMR 板上的 TVP5158 4通道多路复用器进行了验证

    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的意见。

    我检查了 TVP5158数据表、该同步字应遵循以下格式。

    8位总线:0xFF 0x00 0x00 0xXY

    那么、我们可以确认 J6Entry VIP 不支持 SDR 模式、对吧?

    B.R.

    OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OC、

    VIP 确实支持多路复用输入模式、但在该模式下、同步字会按照 TRM 的第9.4.5.8节中的说明进行复制。 因此、为了捕获该数据流、您还应该具有多路复用同步字。  

    Rgds、

    Brijesh