This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:"CONFIG_CONS_INDEX = 1 "在其中它在 u-boot 源目录中定义?

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566894/linux-am3352-config_cons_index-1-in-which-it-is-defined-in-u-boot-source-directory

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

在哪个文件 中定义此变量??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravikiran、您好!

    您使用的是哪个 SDK 版本?

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、
    我正在使用版本-3/"ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.01.00.06"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.01.00.06中、来自 CONFIG_CONS_INDEX 值 /board/ti/am335x/Kconfig 文件。
    更改其值的正确方法是使用 arch=arm make menuconfig 命令。

    该索引位于:

    -->(1)用于控制台的 UART