This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:确认 TXPKTRDY 的用法

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615997/tms320c5505-confirm-the-usage-of-txpktrdy

器件型号:TMS320C5505

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
如果通过手动设置 TXPKTRDY、器件是否有可能将虚拟/垃圾数据发送到端点?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给 C55x 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kaka-San、
    我需要与目前不在办公室的 C5000 USB 专家联系、以了解您的问题的答案。 请留出几天时间。 感谢您的耐心等待。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    感谢您的跟进。
    我正在等待您的反馈。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka-San、
    当然、一旦我有更多详细信息、我将更新此主题以及您打开的另一个主题。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kaka-San、

    在将新数据包装载到 TX FIFO 中后、应始终将 TXPKTRDY 位置位。 它用于通知 USB 内核 TX 数据包已准备好发送。 当数据被复制到 TX FIFO 中时、数据包大小由 USB 内核决定。 如果您设置 TXPKTRDY 而不将任何数据复制到 TX FIFO 中、则将向 USB 主机发送零长度的数据包。 因此、不会发送虚拟/垃圾包。

    此致、

    Ming