This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:"CONFIG_SYS_NS16550_COM1 "

Guru**** 2017950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566899/linux-am3352-config_sys_ns16550_com1

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

“ CONFIG_SYS_NS16550_COM1” 变量的用途是什么,我们在此变量中定义 UART 基址,它对 UART 配置有何帮助??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravikiran、您好!

    已定义 CONFIG_SYS_NS16550_COM1、您只需更改其值即可。 您可以在表2-1中找到所有 UART 基址。 AM335x TRM 的 L3存储器映射修订版 O.

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    这些变量“CONFIG_SYS_NS16550_COMX”的用途是什么?

    此致、
    Ravikiran