主题中讨论的其他器件:AM3352、 TPS65910
工具/软件:Linux
您好!
几天前、我从 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-02.00.0111切换到 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-03.02.00.05 、以检查 Krenel 4.1中 SC16IS7XX (I2C 转 UART 桥接器)的驱动程序中的问题是否在内核4.4中得到修复。
当我第一次准备 SD 卡并安装 SDK 中的预构建映像时、一切都很顺利。
问题是、当我重建原始 AM335x-evmsk.dts 文件时(通过键入: 在 SDK 主目录中使 arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf- am335x-evmsk.dTB)结果为41KB dtb 文件、与原始40.9KB dtb 文件不同、当我将其加载到 SD 卡时、结果为错误、如以下日志所示:
U-Boot SPL 2016.05-g6c5519b6fc (2016年12月14日- 19:14:27)
尝试从 MMC1引导
读取 args
SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2016.05-g6c5519b6fc (2016年12月14日- 19:14:27 -0500)
CPU:AM335X-GP 修订版2.1
型号:TI AM335x EVM-SK
启用看门狗
DRAM:256 MIB
NAND:0 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在读取 uboot.env
**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
NET:无法获取以太网的 PHY@4a100000:Addr 0
eth0:以太网@4a100000
警告:USB_Ether MAC 地址不匹配:
SROM 中的地址为:de:ad:be:ef:00:01
环境中的地址为88:4a:ea:ca:F6:63
,eth1:USB_ether
按空格键可在2秒钟内中止自动引导
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
**无法读取文件 uEnv.txt **
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
正在扫描 MMC 0:1...
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
3467136字节在282ms (11.7MiB/s)内读取
36668字节读取时间:36ms (994.1 KiB/s)
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x34e780]
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ef1a000,结束8ef25f3b... 好的
正在启动内核...
[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.3.32-gadde2ca9f8 (Yehuda@EGM)(gcc 版本4.8.4 (Uubuntuo/Linaro 4.8.4.4.4-2ubuntu1~14.04.1))#1挤占 Tue Jan 10 19:18:28 IST 2017
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]机器模型:TI AM335x EVM-SK
[0.000000] CMA:在0x800b000处保留48 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON )
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:64960
[0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUUID=0004114A-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000]内存:200400K/262144K 可用(6551K 内核代码、318K RWDATA、2348K rodata、268K init、266K BSS、 12592K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc08b8fd4 (8900 KB)
[0.000000].init:0xc08b9000 - 0xc08fc000 (268 KB)
[0.000000].data:0xc08fc000 - 0xc094b8d8 (319 KB)
[0.000000].bss:0xc094b8d8 - 0xc098e0f0 (267KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000016] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000038]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000049] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000212] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
[0.000404]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000434]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.000441]这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
[0.000447]更新内核命令行。
[0.000467]校准延迟环路... 795.44茂物剪(lpj=3977216)
[0.089055] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.089179]装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.089192] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.089915]正在初始化 cgroup 子系统 IO
[0.089948]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.089989]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.090006]初始化 cgroup 子系统冷冻柜
[0.090021]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
[0.090034]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.090062] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[0.090494]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
[0.092704] devtmpfs:已初始化
[0.104487] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分变体 c 修订版3
[0.119587] OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.174872]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.178957] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.180524] NET:注册协议系列16.
[0.182820] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[0.209054]空闲:使用调速器梯
[0.2399041]空闲:使用调速器菜单
[0.243633] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.254808]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.297690] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.302426] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.302483] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.302606] media:Linux media interface:v0.10
[0.302673] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.302727] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.302735] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.302766] PTP 时钟支持已注册
[0.302827] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.304051] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.304407]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.305633]时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.316841] NET:注册协议系列2.
[0.317663] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.317704] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.317732] TCP:已配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
[0.317819] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.317839] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.317996] NET:注册协议系列1.
[0.318442] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.318459] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.318465] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.318472] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.319454]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、5个计数器可用
[0.321527] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.329910] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.330876] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.330958]注册钥匙类型 id_resolver
[0.330968]注册密钥类型 id_legacy
[0.331042] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.334889]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
[0.334926]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.334940]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.335097]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.336857] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.401123] Serial:8250/16550 driver,10端口,禁用 IRQ 共享
[0.405458] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
[1.011946]控制台[ttyS0]已启用
[1.016830] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
[1.026969] 48024000.serial: tmio 0x48024000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是8250
[1.037009] 481a6000.serial: tmio 0x481a6000处的 ttyS3 (IRQ = 161、base_baud = 3000000)是8250
[1.047063]在 MMIO 0x481a8000 (IRQ = 162、BASE_波特 率= 3000000)上的481a8000.serial: ttyS4是8250
[1.057116]在 MMIO 0x481aa000 (IRQ = 163、base_baud = 3000000)处的481aa000.serial: ttyS5是8250
[1.067179][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.073806] tilcdc 4830e000.lcdc:未找到编码器/连接器
[1.087449]循环:模块已加载
[1.093199] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.155719] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.161862] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffd
[1.169095] libphy: 4a101000.mdio:探测
[1.173133] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[1]:器件4a101000.MDIO:01、驱动器 Atheros 8031以太网
[1.183266] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 88:4a:ea:ca:F6:61
[1.190082] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期850
[1.197324] cpsw 4a100000.ethernet:cpsw:检测到的 MACID = 88:4a:ea:ca:F6:63
[1.206068] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.212353] i2c /dev/entries 驱动程序
[1.217422] cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到的操作
[1.224997] OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:获得 CD GPIO
[1.286376] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
[1.295501] NET:注册协议系列10.
[1.301687] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.307304] NET:注册协议系列17.
[1.312119]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.316762] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.345871] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
[1.377347] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[1.396632] omap_i2c 4802a000.i2c:总线1 rev0.11、频率为400kHz
[1.402991] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
[1.408158] VMMC:由 VBAT 供电
[1.482758(XXVI) mmc0:假设写入启用、主机不支持只读开关
[1.491190] VDD_MPU:由 VBAT 供电
[1.496750] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[1.502011] mmc0:地址为59b4的新高速 SDHC 卡
[1.511462] lis3_reg:正在禁用
[1.51581] mmcblk0:mmc0:59b4 USDU1 7.51 GiB
[1.521343] ALSA 器件列表:
[1.524484] mmcblk0:P1 P2
[1.527648]找不到声卡。
[1.570124] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[1.580388] mmc1:地址0001处的新高速 MMC 卡
[1.588382] mmcblk1:mmc1:0001 MMC04G 3.60 GiB
[1.593241] mmcblk1boot0:mmc1:0001 MMC04G 分区1 16.0 mib
[1.599612] mmcblk1boot1:mmc1:0001 MMC04G 分区2 16.0 mib
[2.085288] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[2.093671] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[2.102006] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[2.116676] devtmpfs:已安装
[2.120844]释放未使用的内核内存:268K (c08b9000 - c08fc000)
[2.127310]此架构没有内核内存保护。
[2.435814] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
[2.500236]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
[2.516262] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
[2.539794] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[2.558913] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎来到 Arago 2016.10!
[2.587292] systemd[1]:将主机名设置为 。
[2.697911] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、26位熵可用)
[2.717132] random:systemd-gpT-aut:uninitialized urandom read (16字节读取、26位熵可用)
[2.733646] random:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、27位熵可用)
[2.749787] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、27位熵可用)
[2.775569]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、28位熵可用)
[2.879452] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、32位熵可用)
[2.889645]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、32位熵可用)
[2.900753]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、32位熵可用)
[3.278622] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]"服务"部分中的未知 lvalue "ExecStopPre"
[3.59771] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
[3.605599] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
[3.613593] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖
[3.620918] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
[3.628396] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
[3.637878] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
[跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
[3.686602] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[确定]已创建层用户和会话层。
[3.716509] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[3.746101] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[3.776352] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[3.806446] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
[确定]收听日志套接字。
[3.836399] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[3.866411] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[3.897550] systemd[1]:已创建切片系统切片。
[确定]已创建切片系统切片。
[3.939255] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[3.991141] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
正在启动加载内核模块...
[4.044878] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
[4.051367] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[4.092317] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[4.151657] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
正在安装调试文件系统...
[4.196324] systemd[1]:已达到目标层。
[确定]已到达目标层面。
[4.228083] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
[确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[4.256599] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[4.286849] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[4.330538] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[4.377323] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[4.445189] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[4.451955] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[4.516403] systemd[1]:已达到目标路径。
[确定]已到达目标路径。
[4.546377] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]已达到目标交换。
[4.556727] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[4.602272] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[4.671719] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
正在启动设置虚拟控制台...
[4.785389] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[4.836459] systemd[1]:已安装的调试文件系统。
[确定]已安装调试文件系统。
[4.856408] systemd[1]:挂载的临时目录。
[确定]已挂载的临时目录。
[4.889049] systemd[1]:已开始加载内核模块。
[确定]已开始加载内核模块。
[4.908285] systemd[1]:已开始为当前内核创建所需静态设备节点列表。
[确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
[4.958699] systemd[1]:已开始重新装载根和内核文件系统。
[确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
[4.998877] systemd[1]:已启动设置虚拟控制台。
[确定]已启动设置虚拟控制台。
[6.147001] systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[6.191617] systemd[1]:正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
[6.271389] systemd[1]:正在开始应用内核变量...
正在开始应用内核变量...
[6.401646] systemd[1]:已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[6.468516] systemd[1]:已开始应用内核变量。
[确定]已开始应用内核变量。
[7.310892] systemd[1]:正在启动 udev 内核设备管理器...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[7.366294] systemd[1]:已达到目标本地文件系统(预)。
[确定]已达到目标本地文件系统(预)。
[7.424072] systemd[1]:安装/media/ram...
安装/media/ram...
[7.500614] systemd[1]:安装/var/volatile...
安装/var/volatile...
[7.641536] systemd[1]:已安装/var/volatile.
[确定]已安装/var/volatile.
[7.676508] systemd[1]:已安装/media/ram.
[确定]已安装/media/ram.
[7.789511] systemd[1]:已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[8.845505] systemd[1]:正在启动加载/保存随机种子...
正在启动加载/保存随机种子...
[8.996424] systemd[1]:已达到目标本地文件系统。
[确定]已到达目标本地文件系统。
[9.058943] systemd[1]:已启动加载/保存随机种子。
[确定]已开始加载/保存随机种子。
[9.233636] OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
[9.315062] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
[9.388000]使用虚拟稳压器、未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
[9.46431] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[9.588561] systemd[1]:已启动 udev 冷插拔所有设备。
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[9.730404] systemd[1]:找到器件/dev/ttyS0.
[确定]找到设备/dev/ttyS0.
[9.962808] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[10.498054] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
[10.533700] systemd[1]:找到器件/dev/ttyS3.
[确定]找到设备/dev/ttyS3.
[10.837505] remoteproc0:wkup_m3可用
[10.841997] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[10.957815] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[11.004960] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[11.628628] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
[11.67598] remoteproc0:为 wkup_m3加电
[11.673237] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280
[11.703172] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
[11.807038] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
[11.826646] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
[11.826677] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
[11.929648][DRM]在次要0上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
[11.974951] remoteproc1:4a334000.pru0可用
[11.98144] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
[12.038312] systemd[1]:dev-disk-by\x2dpath-platform\x2d481d8000.mmc.device: dev-disk-by\x2dpath-platform\x2d481d8000.mmc.device 出现两次,显示了不同的 sysfs 路径/sys/devices/platform/ocp/1
[12.100176] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[12.194559] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
[12.359795] remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
[12.364982] PRU-rproc 4a334000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru0@4a334000已成功探测
[12.469497] remoteproc2:4a338000 .pru1现已推出
[12.474521] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[12.690845] remoteproc 2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[12.832472] remoteproc2:registered virtio1 (type 7)
[12.848934] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[12.883021] PRU-rproc 4a33800.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru1@4a338000探测成功
[12.970296] systemd[1]:侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[13.780609] systemd[1]:找到器件/dev/mmcblk0p1.
[确定]找到设备/dev/mmcblk0p1.
[15.989852] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[15.995475] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[16.060144] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[16.198436] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
[16.204255] musb-hdrc.0.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
[16.335308]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[16.375938]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[16.424450] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
[16.446032] remoteproc1:为4a334000.pru0加电
[16.451486] remoteproc1:引导 FW 映像 AM335x-pru0-FW、大小为75576
[16.50834] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
[16.526012] ti-prusss 4a300000.pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
[16.548959]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[16.576074]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[16.580371] remoteproc1:远程处理器4a334000.pru0现已启动
[16.587653] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1E
[16.595395] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[16.636425] remoteproc2:为4a33800.pru1加电
[16.641931] remoteproc2:引导 FW 映像 AM335x-pru1-FW、大小为75576
[16.701396] ti-pruss 4a300000.pruss:配置的 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
[16.785999] remoteproc2:远程处理器4a338000.pru1现已启动
[16.792551] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1f
[16.815763] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[16.922617] rpmsg_PRU rpmsg0:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru30
[16.957792] rpmsg_PRU rpmsg1:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru31
[17.196780] musb-hdr musb-hdrc.1.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (80、<SessEnd), retry #3, port1 0008010c
[***](第2页,共4页)正在为 dev-ttyO3.device 运行启动作业(16s/1min 30s)
这种情况在 EVMSK 和电路板上都发生、因此不是硬件问题。
顺便说一下、这些"工作"相互跟随、永不结束 有什么建议吗?