This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:单通道超链接配置设置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617228/66ak2h14-single-lane-hyperlink-configuration-settings

器件型号:66AK2H14

根据以前帖子的答案

(https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/416782?keyMatch=single%20lane%20hyperlink&tisearch=Search-EN-Everything_ 

单个物理通道。 是否有任何必须修改的特定设置才能支持此设置?

仿真器进行通信的情况下、通过 JTAG 进行通信。 我使用 hyplnkLLDCfg.h 文件来配置所需的通道。 当通道配置设置为4时、

#define hyplnk_example_allow_4_lanes

然后、示例应用程序正确执行。 但是、如果我注释掉这一定义、并且只具有

#define hyplnk_example_allow_1_lane

然后应用程序在两侧都挂起。 最近的执行导致两个应用程序在以下例程中挂起:CSL_SerdesWaitForSigGet (BaseAddr=0x0231_A000、Lane=0)。

我已经尝试过使用和不使用该示例

#define hyplnk_example_allow_0_lanes

这两种情况都不会对代码的执行产生任何影响。  如果有任何见解,将不胜感激。 最终、我们将开发仅具有单个超链接通道的定制硬件、因此我需要验证这实际上是支持的配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    超链接必须以四通道模式启动。 您必须将所有四个通道连接到远程侧。 在我们的 EVM 中、这不是问题。 在您自己设计的电路板中、即使您只想使用一个通道、您仍然可以将所有4通道连接到远程侧。

    如果您定义了单通道或0通道配置、则以下 Serdes 代码仅具有单通道、不起作用。
    SerDes_lane enable_params.num_lams = hyplnk_Example_MAX_Lanes;

    在4通道模式下启动超链接后、硬件会自动管理电源、请参阅用户指南2.5.3电源管理。 它可以进入单通道或0通道模式。 这由通道电源管理控制寄存器(基址+ 0x44)控制。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、  

    感谢您的回复。 我只希望有关超链接支持的信息保持一致。 很明显 ,Ganapathi 所说的超链接可以通过一条物理通道发挥作用。 我知道 KeyStone II 将根据利用率控制接口、但如果所有四个通道都必须存在才能仅配置接口、这将不起作用。 我的理解是、在复位时、FL/PM 接口将交换功能信息。 此交换的一部分标识支持的通道数、1或4。 如果所有四个通道都必须实际存在、此交换的目的是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    Eric 的回答是正确的。  必须连接所有4个通道。  为了节省功耗、活动通道的数量可以是动态的、但它们最初必须全部存在。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 Ganapathi 回答的参考线程发布了更正。

    Tom