This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:SDIO 4位模式说明

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617804/am3352-sdio-4-bit-mode-clarification

器件型号:AM3352

您好!

我的客户希望使用 AM335x、并在文档 Spruh73p.pdf 中找到了 SDIO 的说明。

第4218页对4位模式进行了说明、它告诉我们应该将其他数据5、6、7、8设置为高 Z 状态、以避免总线冲突。

这是否意味着在4位模式下不应使用位5至8?

他们希望对其 WLAN 模块使用4位模式、其中 SDIO 如下所示:

请参阅随附的 SDIO_WLAN。

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您是指"DAT 线方向用于数据传输模式"表。 这意味着只有当 MMC_DAT[7:4]被连接至外设时才应该为三态。 否则、它们可自由用于其他功能。