This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:工业应用相关问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617795/am3352-industrial-application-related-questions

器件型号:AM3352

尊敬的团队:

我的客户希望为其工业项目构建通用控制板。 他们尚未决定使用 Android 或 Linux。 这仍处于概念选择阶段、他们对 AM335x 系列有一些疑问、请参阅以下列出的内容:

-         它们的显示尺寸可能高达10英寸。 AM335x 可支持的最大分辨率和屏幕尺寸是多少? 数据表的状态为2048*2048,但在某些演示中它被指定为 WXGA,我需要对此进行澄清。

-         我们是否为 Linux 和 Android 提供 OTA (无线)更新支持?

-         是否可以为以太网建立菊花链连接?

-         我们为 Android 提供什么? 是否有可用于板启动的 BSP?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caglar、

    您能否提供有关此项目的更多信息? 对于工业应用、通常使用 RTOS。 总之、您的问题:

    -  它们的显示尺寸可能高达10英寸。 AM335x 可支持的最大分辨率和屏幕尺寸是多少? 数据表的状态为2048*2048,但在某些演示中它被指定为 WXGA,我需要对此进行澄清。

    限制因素是像素时钟频率、最大频率为126MHz

    - 我们是否为 Linux 和 Android 提供 OTA (无线)更新支持?



    -  是否可以为以太网建立菊花链连接?

    请说明将使用哪种协议。

    - 我们为 Android 提供什么? 是否有可用于板启动的 BSP?

    目前、TI 不提供直接支持。 www.witekio.com 是 Android BSP 的第三方提供商。