This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AMIC110:创建 EtherCAT 工程时出错

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXICE110, AMIC110, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616619/ccs-amic110-errors-creating-ethercat-projects

器件型号:AMIC110
Thread 中讨论的其他器件: TMDXICE110SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 TMDXICE110评估 AMIC110。  按照此页面的建议、我无法使用 projectCreate.bat 创建示例工程:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/PRU_ICSS_EtherCAT#Steps_to_generate_Project_files

我完成了以下步骤:

  • 我已经安装了 Code Composer Studio 7.x
  • 我已安装 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-04.00.00.04-Windows-x86-Install.exe
  • 我已安装 EtherCAT PRU-ICSS-EtherCAT_Slave-01.00.04.00-Windows-x86-Install.exe
  • 所有内容的安装目录都是 C:\ti。 (请参阅附加文件中的快照)

附件是我尝试执行的 projectCreate.bat 文件。

我使用以下命令启动批处理文件:

ProjectCreate AMIC11x ARM EtherCAT_SLAVE_DEMO

我得到以下结果

(二
环境配置摘要:
CCS 安装目录:C:\ti\ccsv7
CCS 工作区目录:C:\Users\rburnham\ccs_workspace
SDK 安装目录:C:\ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.04.00\p
ROC576\EtherCAT_SLAVE\Projects\..\..\..
PDK 安装目录:C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages
项目创建目录:C:\ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.04.00\p
ROC576\EtherCAT_SLAVE\projects\..\..\protocols\EtherCAT_SLAVE\projects
项目创建 args 目录:C:\ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.04.00\p
ROC576\EtherCAT_SLAVE\projects\..\..\protocols\EtherCAT_SLAVE\Projects\CCSP
roject_args
(二

在目录中为'AMIC11x'平台创建项目'EtherCAT_SLAVE_DEMO_AMIC11x_ARM'
难答'C:\ti\PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.04.00\protocol\EtherCAT_Slave\proje
CTS\..\..\..\protocols\EtherCAT_SLAVE\Projects\EtherCAT_SLAVE_DEMO_AMIC11x_ARM'
如果项目已经存在、则覆盖该项目...

--------------------------------------------------

正在创建项目'EtherCAT_SLAVE_DEMO_AMIC11x_ARM'...

!错误:产品类型'com.ti.rtsc.sysbios 的版本6.46.5.55 (或等效版本)
'当前未安装!
注:请参阅以下可用的'com.ti.rtsc.sysBIOS'版本列表
S:

6.35.4.50

在 ProjectCreate.bat 中、我注释掉了第89行并添加了第90行: 设置"SYS_BIOS_version=6.35.04.50"

再次执行并得到以下结果:

(二
环境配置摘要:
CCS 安装目录:C:\ti\ccsv7
CCS 工作区目录:C:\Users\rburnham\ccs_workspace
SDK 安装目录:C:\ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.04.00\
ROC576\EtherCAT_SLAVE\Projects\..\..\..
PDK 安装目录:C:\ti\pdk_am335x_1_0_7\packages
项目创建目录:C:\ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.04.00\
ROC576\EtherCAT_SLAVE\projects\..\..\protocols\EtherCAT_SLAVE\projects
项目创建 args 目录:C:\ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.04.00\
ROC576\EtherCAT_SLAVE\projects\..\..\protocols\EtherCAT_SLAVE\Projects\CCS
roject_args
(二

在 di 中为'AMIC11x'平台创建项目'EtherCAT_SLAVE_DEMO_AMIC11x_ARM'
难答'C:\ti\PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.04.00\protocol\EtherCAT_Slave\proj
CTS\..\..\..\protocols\EtherCAT_SLAVE\Projects\EtherCAT_SLAVE_DEMO_AMIC11x_ARM'
如果项目已经存在、则覆盖该项目...

--------------------------------------------------

正在创建项目'EtherCAT_SLAVE_DEMO_AMIC11x_ARM'...

!错误:未知产品类型 ID 'com.ti.pdk.am335x'!
注:请参阅以下可用产品类型 ID 列表(显示
方括号中的名称仅供参考):

com.ti.rtsc.sysbios [SYS/BIOS]
com.ti.uIA [系统分析器(UIA 目标)]
com/ti.rtsc.XDAIS [XDAIS]

我缺少什么?

谢谢、此致、

Randy Burnham

e2e.ti.com/.../0385.Doc1.docx

e2e.ti.com/.../projectCreate.bat.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    >>!error:unknown product-type ID 'com.ti.pdk.am335x'!

    您是否已从 Processor SDK 3.3安装 PDK?

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    是的。  我在原始帖子中遗漏了错误。  我安装了以下组件:

    ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-04.00.00.04-Windows-x86-Install.exe

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、您好!

    请验证一个非常相关的主题 e2e.ti.com/.../595320 以解决此问题。 如果错误仍然存在、请告知我们!

    谢谢、此致、
    新进 P