This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:Uniflash 配置文件缺失

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616891/linux-processor-sdk-am437x-uniflash-config-file-missing

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

你(们)好  

 根据  链接,我们正在研究 U-Boot 以刷写定制板:

processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Uniflash_Flash_Programming_with_Linux 

使用最新的 SDK  、缺少 am43xx_evm_usbspl_tftpboot_config。 我应该使用什么配置?

谢谢

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    看起来最新的 SDK 使用 USB 集成了引导功能。 我现在还没有时间对其进行验证、但能否尝试一下 am43xx_evm_defconfig? 这似乎包含了 USB 以太网支持。

    然后、您需要修改 BOOTCMD、使其自动执行所有 TTPing。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ronb

    感谢所有帮助。

    我已经修改了配置、因为我们有定制板。 它现在可以工作了。 还有一个问题,我试图下载 rootfs.tar.gz,但速度太慢(200MB 持续20分钟),因为我们有1.2G。 大约需要2小时。 这是正常的吗?

    谢谢

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    很抱歉,我不记得我看到的速度,但这似乎很慢。 您是否尝试引导至 Linux (而不是在 U-Boot 中传输)? 您可以使用小型 ramdisk 来访问 Linux。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我是这样做的。 引导至 Linux 后、我将使用 flasher.sh 进行编程。

    我需要在 Linux 内核配置中为 USB 速度设置的任何内容。 我按照以下说明操作:processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Uniflash_Flash_Programming_with_Linux

    我使用的 SDK 为:04.00.00.04

    谢谢