This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:USB3.0 MSC 性能数据

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617094/linux-am5728-usb3-0-msc-performance-numbers

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

团队、

我的一位客户在 其设计中使用 AM5728、并在需要将大数据复制到 PC 时寻找 USB3.0 (设备模式) MSC 性能数据。 我们有吗? 在 wiki 页面 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide#USB_Driver 上、我找不到适用于 AM57的工具。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、

    您提到的性能指南没有 AM57x 的 MSC 小工具性能编号、这是因为 AM57x GP EVM 没有超高速器件端口。 下面是我们在超高速中使用与 AM57x 等效的器件在内部测量的 MSC 小工具编号、仅供您参考。

    Write: 63MB/s, Read: 139MB/s.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  

    为了实现良好的传输速率、我们希望在器件模式下使用 AM57x USB 3.0端口、无法在 USB 3.0超高速器件端口中配置 AM57x 器件、它受软件和硬件支持?

    谢谢、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    是的、AM57x 在 Linux 内核和 SoC 中都支持器件模式下的 USB3.0超高速度。 仅 EVM 将器件端口设计为高速 USB2.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我们希望在主机 PC 上通过 USB3.0安装 MMC。

    根据 AM57xx TRM、MMC 的传输速率如下:
    支持的数据传输速率:
    –MMCi 支持以下 SD v3.0数据传输速率:
    •DS 模式(3.3V IO):高达12Mbps (24MHz 时钟)
    •HS 模式(3.3V IO):高达24Mbps (48MHz 时钟)
    •SDR12 (1.8V IO):高达12Mbps (24MHz 时钟)
    •SDR25 (1.8V IO):高达24Mbps (48MHz 时钟)
    •SDR50 (1.8V IO):高达48Mbps (96MHz 时钟)-仅 MMC1和 MMC3
    •DDR50 (1.8V IO):高达48Mbps (48MHz 时钟)-仅 MMC1
    •SDR104 (1.8V IO)卡最高可支持192MHz 时钟(最大96Mbps)-仅 MMC1
    –MMCi 支持默认的 SD 模式1位数据传输速率高达24Mbps (3Mbps)
    –只有 MMC2还支持以下 JC64 v4.5数据传输速率:
    •在 eMMC 模式、8位 SDR 模式下高达192Mbps (时钟频率为192MHz)
    •在 eMMC 模式、8位 DDR 模式(48MHz 时钟频率)下高达96Mbps


    如果我们在器件模式下配置 USB3.0并在主机 PC 上安装 MMC、 传输速率是否不受 MMC 控制器的影响?
    例如:超高速端口具有价值
    写入:63Mb/s、读取:139Mb/s
    但是、当我们将数据传输到 SD 卡(MMC1)时、通过 USB3.0 (在器件模式下)将其安装到主机 PC。 我们最多将实现48MBps。

    请告诉我们您的观点。

    谢谢、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    [引用 user="prav Verma">如果我们在设备模式下配置 USB3.0并在主机 PC 上安装 MMC。 传输速率是否不受 MMC 控制器的影响?
    例如:超高速端口具有价值
    写入:63Mb/s、读取:139Mb/s
    但是、当我们将数据传输到 SD 卡(MMC1)时、通过 USB3.0 (在器件模式下)将其安装到主机 PC。 我们将实现最大48MBps。

    正确的、整体吞吐量将是 USB 吞吐量和 MMC 吞吐量中最小的一个、无论谁是瓶颈。