This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BIOSLINUXMCSDK:不使用 Arago 工具链时是否能正常工作

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617684/bioslinuxmcsdk-can-it-work-without-arago-toolchain

器件型号:BIOSLINUXMCSDK
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138TMS320C6657

大家好

我不熟悉 TMS320C6657。 现在、我正在尝试按照"MCSDK OMAPL138用户指南入门"中的说明安装 CCS 和 mcsdk。 我已成功安装 ccsV5、但 当我尝试安装 Arago 工具链时、指南中提供的链接无法打开  Arago-2011.09-armv5te-linux-gnueabi-sdk.tar.bz2  下载页面。

 使用 TMS320C6657时、Arago 工具链是否必不可少? 我可以跳过此步骤吗? 如果没有,在哪里可以找到 Arago-2011.09-armv5te-linux-gnueabi-sdk.tar.bz2?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我能够从链接 Arago-2011.09-armv5te-linux-gnueabi-sdk.tar.bz2下载工具链    

    现在、如果您希望编译 Linux 内核、则需要上述 linaro 工具链。 如果您计划使用 RTOS (PDK)、则不需要它。  

    [报价]我是否可以跳过此步骤? 如果没有,在哪里可以找到 Arago-2011.09-armv5te-linux-gnueabi-sdk.tar.bz2  ?  

    我们建议安装完整的 SDK。 您可以从器件产品文件夹下载该软件:  
     www.ti.com/.../toolssoftware

    请参阅 软件(9)部分  
    此致、  
    Yordan