This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:ADS4122EVM 连接到 PRU

Guru**** 2554110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4122EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616345/tmdsevm572x-ads4122evm-connection-to-pru

器件型号:TMDSEVM572X

您好!

我正在使用 gp EVM AM572x (TMDSEVM572x)和 TI RTOS PROCESSOR_SDK_RTOS_am57xx_3_02_00_05。

参考链接 e2e.ti.com/.../2268184

根据 (http://www.ti.com/lit/ug/tiduc79/tiduc79.pdf)、我能否 将 ads4122evm 在20Msps 的并行 CMOS 输出直接提供给 AM572x 的协处理器 PRU。 GP EVM。

此致、

Anjana Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您参考的 PDF 文档、AM335x PRU 能够捕获20Msps 的 ADC 并行输出。 这意味着 AM57x PRU 也能够执行相同的操作。 对于 AM572x GP EVM 的连接、您应研究两个 EVM 的原理图、以查看是否可以进行连接。 AM572x GP EVM 原理图可在此处获取:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Biser。
    AM572x GP EVM 上有如此多的 GPIO、可连接到 ADC 的并行 CMOS 输出。

    此致、
    Anjana Pathak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要 PRU 并行捕捉输入。 AM572x 数据表 SR2.0修订版 C 的表4-26中列出了 PRU 引脚。AM572x TRM 修订版 I 的第30.1.5.2.2.3节介绍了 PRU 通用输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Biser。
    我是否可以直接在 GP EVM AM572x 上测试任何示例以更好地了解 PRU。 以便我可以进行多核编程。

    Anjana Pathak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否使用连接器 P9 (摄像头模块)上的 GPIO3端口作为链路 processors.wiki.ti.com/.../AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide 中 PRU 的输入
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您是指 VIN3引脚。 不会、这些引脚不会与任何 PRU 输入进行引脚多路复用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GP EVM AM572x PM 连接器 P16、P17、P18、P19上有如此多的 GPIO 引脚。
    如何确定哪些 GPIO 与 PRU 输入进行引脚多路复用。

    Anjana Pathak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该从 AM572x 数据表开始。 表4-26列出了 PRU 信号。 您需要检查 PRU _GPI[16:0]信号、如 AM572x TRM 的表30-46中所述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    在连接器(摄像头连接器)- P9 (LCD 模块)、P9 (摄像头模块)上、还提供 VIN3A_Dx 引脚以及 GPIO3_xx 引脚、如 processors.wiki.ti.com/.../AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide 中所示
    因此、我认为我们可以在 pinmux 配置后将这些 GPIO3_xx 用作 PRU 直接输入(GPI)和输出(GPO)。

    谢谢、此致、
    Anjana Pathak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表中的表4-3。 此处列出了引脚多路复用特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Biser。。
    这些焊球可被复用为 GPIO3_7至 GPIO3_27或 pru1_pru0_GPI 或 pru1_pru0_GPO 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是正确的、但某些引脚缺失。 如果遵循 GPIO3_x 引脚名称、引脚 GPIO_13、17、19、21、 22、25和27未从摄像头连接器上引出。