This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:使用 TI-RTOS 在 AM5728上打开 CV

Guru**** 2541750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566711/rtos-am5728-open-cv-on-the-am5728-with-ti-rtos

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们正在尝试从 Windows 移植 OpenCV 运动控制应用。 我正在尝试在 Linux 和 TI-RTOS 处理器 SDK 之间为 AM572x 评估模块做出决定。

RTOS 开发工具是否支持 TI OpenCV 库?它是否仅限于 Linux?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    RTOS 处理器 SDK 不支持 OpenCV、因此您需要使用 Linux SDK。

    谢谢、
    Gerardo