This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:git.ti.com 是否关闭?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617662/linux-processor-sdk-am335x-is-git-ti-com-down

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试为 BeagleBone 克隆 Linux、但无法连接到 git.ti.com。

是否有提示?

此致

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    是的、git.ti.com 存在一些问题。 请稍后重试。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您可以从以下位置下载适用于 BeagleBone 的最新版本的 Processor-SDK Linux 发行版:
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X


    BR
    Tsvetolin Shulev