This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] K2L EVM 电源问题

Guru**** 2543910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, UCD9090, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566625/problem-of-k2l-evm-power

主题中讨论的其他器件:XEVMK2LXUCD9090TPS65400CDCM6208

尊敬的 TI 教授:

 XEVMK2LX EVM 使用 UCD9090来控制 TPS65400等稳压器的使能。 我知道哪一个控制器可配置稳压器的输出值。是 BMC 还是 UCD9090?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电路板 TRM 中对此进行了说明:
    www.einfochips.com/.../TCIEVMK2LX-_Technical_Reference_Manual.pdf

    请参阅第2.15节:主板管理控制器(BMC):
    MCU (TI 的 LMS2D93)控制 SoC 的复位机制,通过 UCD9090启动板电源序列,配置时钟芯片(两个 CDCM6208),并通过 SW1向 SoC 提供引导模式和引导配置数据”

    此致、
    Yordan