This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:RTSC 新平台问题。 仅显示三个器件系列、会出现混乱。

Guru**** 1997655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566402/ccs-rtsc-new-platform-question-only-three-device-families-show-up-something-is-messed-up

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试从 CCS 中在 Windows7上创建一个新的 RTSC 平台。 当我尝试执行此操作时、仅显示三个器件系列、而不显示 C6000。 请参阅下面的屏幕截图。

我安装了四个版本的 CCS、它们都位于它们自己的文件夹中。

CCSv5.5.0.00077

CCSv6.1.1.00022

CCSv6.1.3.00034

CCSv6.2.0.00050

使用 CCSv5.5.0.00077时、一切正常、我可以获得整个器件系列。 但其他三个版本的 CCS 仅显示几个项目。 这里可能会出现什么问题、如何恢复? 我尝试卸载 CCSv6.1.3并重新安装、但没有帮助。 由于此问题会影响多个 CCS 安装、我猜它是更全局的、可能是我的 c:\ti 文件夹中的某个内容。 或者它可能与这个线程有关...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、
    您能否检查6.1.3中使用的 SYS/BIOS 和 XDCtools 的版本? 您能否转至 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products ->RTSC 并让我知道在"Products and Repositories"下选择了哪些产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这足够简单了。 我转到了您提到的首选项位置、没有为 XDC 工具或 SYS/BIOS 等任何其他工具选择任何内容。 我进行了选择、现在我看到了所有选择。 不知道为什么清除了这些首选项、但我很高兴它现在可以正常工作。 顺便说一下、我确实在各个 CCS 项目级别检查和选择了一些内容、只是在 CCS 首选项中没有全局选中这些内容。 每天学习新知识。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我需要解释该设计的背景、以便在不可避免地再次出现同一问题时、我可以指出该主题。

    创建新平台时、它不属于任何工程、因此任何现有工程的工程属性都不相关。 查找可用平台文件的下一个位置是所有已安装产品的列表。 通常、安装了多个产品并且同一产品有不同版本、对于  SYS/BIOS、通常会找到必要的文件、 某些版本具有所有 支持 器件系列的文件 、而某些版本仅具有某些系列的文件。  如果选择了任何商品、则它们是首先搜索的商品。 如果未选择产品、则仅搜索每个已安装产品的最新版本。 如果这碰巧是不支持 C6000的 SYS/BIOS 版本、则 C6000器件在器件系列的下拉列表中不可用。

    我不知道是否所有这些都与您的案例相匹配、但这就是它应该发挥作用的方式。