This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-OMAPL138:无法获取 git.ti.com

Guru**** 2568455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617769/linux-processor-sdk-omapl138-unable-to-fetch-git-ti-com

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138

工具/软件:Linux

我正在尝试构建 Processor SDK、但发现 bitbake 脚本无法下载所需的 git repos. 例如:

错误:linux-libc-headers-4.9-r0.arago2 do _fetch:获取 URL 的 fetcher 故障:'Git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git;protocol=git;branch=ti-lsk-linux-4.9.y'。 无法从任何源获取 URL 

IM 还无法在 git.ti.com 上看到任何内容。 我无法访问它... git://或 https://

IM 不在代理后面、并且尝试了多个网络... 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前我无法打开 git.ti.com、服务器似乎存在一些问题。 请稍后重试。

    此致、
    Yordan