This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:tms320c6678上的 EDMA 问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617571/tms320c6678-the-edma-problem-on-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

大家好、我希望使用 EDMA 复制大数据、因为速度很高。我在文件夹 PDK 下编写了一个过程来仿真 demo_test.c、 该过程在没有 Notify 的情况下成功独立运行、但我的项目是多核的、我使用的十个多核使用的共化方法是 Notify、当我将 EDMA 过程移植到多核项目中时、它无法复制数据。首先我猜测寄存器设置错误。 然后我尝试将 EDMA_TEST.c 导出到函数 我在多内核项目中调用该函数、但仍然失败。我不知道 wrong.ca在帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了这个问题、它是高速缓存问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan