This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:TI 8148的分频器

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565026/tms320dm8148-xvisor-for-ti-8148

器件型号:TMS320DM8148

大家好、

我想在 TI 8148电路板上实现分频系数。 有人能为我提供相同的指导吗? 一些有用的链接或相关文档。

此致

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    我进行了搜索、但找不到有关在 DM814x Cortex-A8 ARMv7 r3p2中实现 Xpisor 的 TI 链接和/或文档。 您可以在遮阳板部位和手臂部位检查/询问、它们可能有一些东西。

    以下博客适用于 Cortex-A15 ARM 的管理程序虚拟化:

    e2e.ti.com/.../hypervisors-in-embedded-systems
    e2e.ti.com/.../two-heads-are-better-than-one


    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    感谢您提供信息。 请告诉我在哪里可以找到 TI8148的.dts 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    您使用的软件是什么? DM814x 附带基于 Linux 内核2.6.37的 EZSDK。 在该2.6.37内核上、我们没有设备树文件(.dts)。 在2.6.37内核上、使用电路板和器件文件而不是 DTS:

    linux-2.6.37/arch/arm/mach-omap2/board-ti8148evm.c
    linux-2.6.37/arch/arm/mach-omap2/devices.c

    DM814x 的 DTS 文件可从 Linux 内核的更高版本(3.x、4、x)中获得、但是基于内核更高版本的 TI PSDK 不支持 DM814x 器件。 以 AM335x TI PSDK ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05为例、该 SDK 基于 Linux 内核4.4.32、具有 DM814x DTS、但总的来说、该 SDK 不支持 DM814x。

    linux-4.4.4.3.32/arch/arm/boot/dts/dm814x-clocks.dtsi
    linux-4.4.4.3.32/arch/arm/boot/dts/dm814x.dtsi
    linux-4.4.4.3.32/arch/arm/boot/dts/dm8148-evm.dts
    linux-4.4.4.3.32/arch/arm/mach-omap2/board-generic.c

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还在以下 e2e 线程中提供了信息:

    e2e.ti.com/.../563807

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    我可能需要联系 X遮 阳板开发人员、因为它是第三方实现。

    但非常感谢您的支持。