This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:如何将 IP 摄像机数据从网络流式传输到外部世界...

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617736/linux-am3352-how-to-stream-the-ip-camera-data-from-network-to-outside-world

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我们使用 AM3352从 IP 摄像机流式传输数据。 IP 摄像机和我们的开发板已连接到网络。 我们的要求是将我们的开发板作为服务器、任何连接到开发板的开发板都应该能够看到 IP 摄像头流。 我可以在运行 VLC 播放器的独立 PC 上执行此操作(在 VLC -> Stream 中、我给出了摄像机的源 IP 地址、流作为 RTSP、并给出了一些名称(test4.rtsp))、并且任何通过浏览器连接到我的 PC 的人都可以看到来自 IP 摄像机的流。

在我们的开发板中实现这一目标的最佳方法是什么? 使用 VLC / FFMPEG 等任何工具?

2.是否有任何示例(或简单)代码可实现此目的(基本而言,我们需要说明这种概念验证是有效的)。

如果您有任何想法/方向、请告知我们。

FFServer 和 FFmpeg、但我们遇到分段错误。

此致、

Phani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一种更简单的解决方案是使用 gstreamer-rtsp 服务器、它类似于 VLC 流式传输。 按照链接[1]进行操作、有许多示例。

    [1] github.com/.../examples

    谢谢、
    Prabhakar LAD