This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCI6638K2K:TIC6638K2K 升级到 linux4.9内核、超链接外设默认处于启用状态、不应启用正常默认值

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617130/linux-tci6638k2k-tic6638k2k-upgrade-to-the-linux4-9-kernel-hyperlink-peripherals-by-default-enabled-the-normal-default-should-not-be-enabled

器件型号:TCI6638K2K

工具/软件:Linux

问题描述:

我的器件曾经使用 SDK3.0、我最近将所有环境升级到了 SDK4.0。 哪个内核升级到4.9、器件树用于修改某些设置、但未修改 uio 和超链接相关设置。 现在的问题是、当我运行程序时、我发现当我没有配置超链接时、超链接外设已启用(通过 CSL 库函数检测)。

问题:

Linux 系统将影响超链接? 我应该在哪里放置此错误?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的意思是、在您在 SDK 4.0中修改 DTS 文件(uio 和超链接已调整的节点中没有更改)后、您开始在超链接上看到错误了吗? 您可以共享日志吗?

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是与 PSC 中的 Hyperlink0相关的一些值。

    arm staring 日志显示在 log.txt 文件中。 我的内核 DTS 文件显示在 DTS 中。

    e2e.ti.com/.../1205.log.txte2e.ti.com/.../3678.dts.rar