This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:是否可以在不带 SYS/BIOS 的情况下使用 JPEG2000编码器?

Guru**** 2553690 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614654/tms320c6678-can-i-use-the-jpeg2000-encoder-without-sys-bios

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

JPEG2000编码器的示例项目可与6678evm 板上的 SYS/BIOS 完美配合。 但是、我需要在没有 SYS/BIOS 的项目中使用编码器。 我创建了这样一个项目(使用 JPEG2000编码器、不使用 SYS/BIOS)、但在编译期间遇到了很多错误。  我想知道这是否可行? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    我已将此内容转发给多媒体软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,王,这应该是可能的,但不是那么简单。 我将此请求发送给视频编解码器开发人员、以征求他们的意见和指导。

    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、等待进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wang、一个简单的问题、您想使用 C66x JPEG2000的 BareMetal 版本、还是要将其移植到其他操作系统?

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paula、我 想拥有 C66x JPEG2000的裸机版本、不使用任何操作系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我相信我们所有的 C66x 编解码器库都是与操作系统无关的。 那么操作系统依赖项仅在 Uni-test 应用程序中提供。 恐怕我们没有文档或示例说明如何将 Uni-test 应用程序从 SYSBIOS 转换为 BareMetal。 但是、在较高层次中、您需要将 SYSBIOS 系统调用映射到提供类似功能的函数。

    有关测试应用程序如何与 JPEG2K 编码器(XDAIS-XDM、接口、处理调用、API)一起工作的更多信息、请参阅:C:\TI\Codecs\C66x_j2e_01_00_01_01_ELF\packages/ti\sdo\codecs\j2e\docs\JPEG2K_Encoder_C6678_UserGuide.pdf

    谢谢、
    Paula