This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:单通道超链接配置设置

Guru**** 2588905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617234/66ak2h14-single-lane-hyperlink-configuration-settings

器件型号:66AK2H14

为单个通道配置超链接是否必须执行任何特定的配置步骤?

我将 CCSV7.1与 PDK_K2HK_4_0_4搭配使用。 我在两个通过定制背板连接的 EVMK2Hx 开发板上运行示例应用 hplnk_K2HC66DevLibBiosExample_Running。 在定义了 hyplnk_example_allow_4_l线道 的情况下执行示例应用程序时、成功执行、但如果未定义该应用程序并且仅定义了 hyplnk_example_allow_1_lane、则该应用程序会在两个电路板上挂起。 我尝试在定义和未定义 hyplnk_example_allow_0_lanes 的情况下运行应用程序。 这两种情况似乎都没有任何不同。 是否需要进行其他设置来支持单通道配置? 我觉得可能有一些低级初始化依赖于所有四个通道。

感谢您的支持、  

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    超链接必须以四通道模式启动。 您必须将所有四个通道连接到远程侧。 在我们的 EVM 中、这不是问题。 在您自己设计的电路板中、即使您只想使用一个通道、您仍然可以将所有4通道连接到远程侧。

    如果您定义了单通道或0通道配置、则以下 Serdes 代码仅具有单通道、不起作用。
    SerDes_lane enable_params.num_lams = hyplnk_Example_MAX_Lanes;

    在4通道模式下启动超链接后、硬件会自动管理电源、请参阅用户指南2.5.3电源管理。 它可以进入单通道或0通道模式。 这由通道电源管理控制寄存器(基址+ 0x44)控制。

    此致、Eric