This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] K2L 问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565807/k2l-problem

主题中讨论的其他器件:TM4C1230H6PM

尊敬的 TI 教授:

  TI EVMK2LX 使用 stalleris LM3S2D93 MCU 作为 BMC。 但 lm3s2d93已停产。 即 MCU、它可以选择替代它、 并且不需要对源代码进行更改或几乎不需要更改。

此致、

阳光明媚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供具体的器件型号、例如 TM4C1230H6PM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    硬件团队已收到通知。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚、

    LM3S2D93网页建议将 TM4C12x 系列作为替代产品。  Stellaris LM3S2D93是 cortex M3 MCU。  TM4C12x MCU 是 ARM cortex M4器件。 该家庭的任何成员都应满足需求。  BMC 只是 EVM 的控制器和序列发生器。  它提供了一个简单的状态机、用于启用 K2L 器件的电源、时钟和复位。  它还显示状态、并为我们的软件测试团队实现对 UART 的自动控制。  任何 MCU 或 FPGA、甚至分立式逻辑都可以满足序列发生器的需求。  K2L EVM 上的实现使用2个 UART 端口、1个 I2C 端口、2个 SPI 端口和多个 GPIO。  所有 TM4C129器件都具有足够的接口、存储器和速度。  一旦您根据设计需求实施了相应的器件、您就可以与 MCU 团队合作、选择最经济的器件型号来满足您的需求。

    Tom