This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:PHY 软件和使用 IQN2的 AFE7500集成

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/564652/tci6630k2l-phy-software-and-afe7500-integration-using-iqn2

器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件:RFSDK

尊敬的所有人:

我需要有关使用 AFE7500和 IQN2的帮助、以便将基带样本发送到射频环境。


我在 TI6630K2L EVM 板上有一个物理层实现方案、该方案可独立生成基带样本。

除此之外、我还能够运行 RFSDK2_02.00.06.00库中给出的示例。 (ARM 处理器从文件和 DSP 程序读取基带样本、并通过 IQN2将这些样本发送到 AFE7500)。

现在、我正在尝试使用 IQN2-AID 启用 Marconi-AFE7500并与我的 PHY 层实现集成、但我找不到合适的示例来实现该目的。

您对将样片(在 DSP 中生成)发送到 Marconi-AFE7500器件是否有任何建议和基本示例?

谢谢、

Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omer、

    已通知 RFSDK 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan