请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSIDK437X 主题中讨论的其他器件:AM4377
您好!
我使用具有 am4377和 CCS 6.1.2和 SDK 2.1.1.2的定制板
我尝试为 GPMC 模块编写一个简单的初始化代码、以便与 FPGA 块通信、但在尝试使用 GPMC.h 中的 GPMC API 中的任何函数时遇到了问题
我为 GPMC 设置了引脚多路复用配置、通过 PRCM API 启用了该模块并获取了该模块的基址-它是否应等于0x5000000?
现在,我想重置模块,设置其模式并进行时序配置,但每次使用任何 GPMC API 函数(即使是最简单的只需要基址的函数) exit()函数都是由 assert_param()启动的。 我的假设是模块的基址错误。 或者、我可能忘记了任何步骤-但是 E2E 上发布的任何解决方案都不适用于我的案例。
请问如何检查 GPMC 模块是否已启用以及如何开始配置?
谢谢、
JJ.