This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:C6678 SPI 引导问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623644/ccs-tms320c6678-c6678-spi-boot-problem

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、
 
在我们的板上、C6678 DSP 以存储器引导模式工作。 我们将使用 SPI 闪存作为引导源-避免 IBL 的使用。 我们已按照  http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:C6678_directROM_boot_examples.zip 步骤生成 SPI 映像、并通过外部编程器将其直接编程到 SPI 闪存中、然后将闪存焊接到电路板上。 之后 、DSP ROM 引导加载 程序会成功配置器件资源以启动引导过程、将映像从 SPI 闪存加载到器件中并停留在 RBL 移交过程中、因此它仍然不执行映像。

  • 当我们通过编程器写入 SPI 闪存时、为什么 DSP RBL 卡在移交过程中并且不在第一个实验中执行加载的映像
  • 我们能否 通过 JTAG 接口直接在 DSP 上执行某些指令而无需 SPI 闪存和 DRAM 交互?

此致
Andranik

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在此处按照 Tom 和我的回答进行操作:
    e2e.ti.com/.../623323

    这似乎与您当地的 TI 联系人发布的问题相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    我也是代表安德拉尼克说的。
    我们能够修复原始问题、我将在您提到的另一篇文章中提供更多详细信息。 感谢你的帮助。

    谢谢您、
    Robert