This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200:关于 TI RTOS 支持 python 脚本

Guru**** 2027820 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565380/rtos-cc3200-regarding-ti-rtos-support-python-script

器件型号:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

 可以 运行 python 应用以在 TI RTOS 中编译、或者  在 TI RTOS 中有任何 python 解释器可供使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴拉

    TI 不提供在 TI-RTOS 中运行的 python 解释器。

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    免费 RTOS 是否可以在 CCS Studio 中为 cc3200编译 python?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已切换“FreeRTOS python 支持 CCS”并看到几次点击。  这个看起来可能会有所帮助: github.com/.../cc3200

    但我对这个项目一无所知、我只是通过快速搜索找到它。

    您也可以在 FreeRTOS 论坛上尝试解答您的问题。