This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何获取适用于 Linux 的 C674x DSPLIB?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625261/how-to-get-c674x-dsplib-for-linux

您好;

我需要使用 DSPLIB 来获取 FFT 和 IFFT、因此我参考 wiki、

我执行了指示的相同步骤、但它不起作用! 有人可以帮助我

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅安装中 docs 文件夹下的用户指南以及中提供的示例项目
    DSPLIB_C674x_3_4_0_0\packages\ti\DSPLib\src
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我没有这个软件包!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也尝试这么做了
    按照 wiki 中的说明下载 Linux 安装程序 sprc906.gz (tar -xzf sprc906.gz 以解压缩)、但这不起作用。 我需要你的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装程序是否报告任何错误? 是否可以在 Windows 计算机上安装并尝试?

    您的另一个选择是为 OMAP-L13x 安装 Processor SDK RTOS 安装程序。 其中包含内置的 DSPLIB 以及我们支持的所有器件驱动程序。 这在装有 Ubuntu 14.04和 Ubuntu 16.04的较新 Linux 计算机上进行了验证
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

    您能否尝试一下、并告诉我们这是否有帮助。

    此致、
    Rahul