This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TCI6630K2L:使用 NDK 配置2个以太网端口

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624852/rtos-tci6630k2l-configuration-of-2-ethernet-port-using-ndk

器件型号:TCI6630K2L

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有 EVM 板 tci6630k2l。

我的要求是 、在一个 Arm 内核上配置以太网端口0 、在 一个 DSP 内核上配置端口1 (均使用 NDK 和 NIMU)。 并为端口0和端口1分配两个不同的 IP。

我在 ARM 内核中的代码正在工作、并且能够使用 port0发送和接收数据包。

但对于在 DSP 内核上配置以太网端口1、NIMU_eth.c 中需要进行哪些更改 还需要在端口1上设置单独的 IP、并且需要以同步方式运行两个代码(ARM 内核和 DSP 内核)。

我使用的是 mCSDK 版本   ti-processor-sdk-rtos-K2L-EVM-03.03.00.04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我们来说非常紧迫。 需要立即响应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan