This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CCStudio:在 tm4c1294xl 上同时启用 wifi 和 EMAC

Guru**** 2542880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566358/rtos-ccstudio-enabling-both-wifi-and-emac-on-tm4c1294xl

器件型号:CCStudio

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将 CCS v6.2与 tm4c1294xl launchpad、cc3100bp 结合使用。

我希望在设备上同时启用 WIFI 和 EMAC、 我成功地完全连接到了 WiFi、它在同一个主系统中工作、也要初始化 EMAC、但当我从 EMAC 类 tirtos 调用任何内容时、它不是在构建而是给出错误

**#10010链接过程中遇到错误;未生成"newproject.out"

** #10234-D 未解析的符号仍保留 和

** 未解析的符号 SemPost,首先在 C:/ti/tirex-content/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/tidrivers_tivac_2_16_00_08/packages/ti/drivers/lib/drivers_tivaware.aem4f 中引用

生成控制台打印:

未定义的首次引用  
符号  
------ --------  
SemPost C:/ti/tirex-content/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/tidrivers_tivac_2_16_00_08/packages/ti/drivers/lib/drivers_tivaware.aem4f

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"Kiko_Point.out"
>>编译失败
Makefile:162:目标"Kiko_Point.out"的配方失败
gmake:***[Kiko_Point.out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

我没有调用任何 wifi 初始化函数或与 wifi 相关的函数, 如果我没有调用任何 EMAC 类函数,它正在构建并运行正常,但我必须使用此类的 EMAC_init()来初始化 EMAC。 此外、我还使用 tirtos 提供的示例工程检查所有包含项和标头是否正确使用。

可以帮助解决这些错误。

谢谢、

此致、

Raghu DS。