This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:无法在 wlan0接口上获取 wifi 芯片的 RSSI 强度

Guru**** 1986165 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566046/linux-wl1831mod-unable-to-get-rssi-strength-of-wifi-chip-on-wlan0-interface

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

工具/软件:Linux

您好!

我在 imx6slzbha 上使用 wl1831。

主机操作系统是 Yocto Linux。
我正在尝试 iw 和其他命令来检索 RSSI、但无法获得结果。

请告诉我其他步骤。

谢谢
Ashish S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    您可以检查引导日志中是否存在可疑错误、并确保正确加载了正确的芯片驱动程序。 也请与 imx6slzbha 社区讨论。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    我甚至尝试了以下链接来获取 RSSI。

    请告诉我是否可以访问其他链接

    谢谢
    Ashish S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定此校准器工具的作用是什么。 您可以在 WL18xx 论坛上寻求一些建议。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。