This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:Sitara AM3358 SPI 时钟?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623552/am3358-sitara-am3358-spi-clocking

器件型号:AM3358

关于 Sitara AM3358中的 SPI、在主控模式下、可通过哪些选项为来自外部从器件的数据(MISO)计时? 也就是说、除了通过设置 RXACTIVE 位将时钟回放 GPIO 单元内、还有其他计时选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnie、

    RXACTIVE 位。 关联的 CONF_ _ 输出时钟的_RXACTIVE 位必须设置为1才能使能返回模块的时钟输入。
    有关 SPI 时钟连接的更多详细信息、请参阅 AM335x TRM 的24.2.1 McSPI 连接属性和24.2.2 McSPI 时钟和复位管理部分。
    www.ti.com/.../spruh73p.pdf

    BR
    Tsvetolin Shule
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    茨韦托林

    感谢您的回答! 那么、接收时钟将始终是输出时钟环回 GPIO 单元内部?

    BR、

    Arnie。