This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:捕获连接5个摄像头的设置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625610/linux-capture-settings-for-connecting-5-cameras

工具/软件:Linux

大家好、

我的应用如下:

处理算法1需要4个摄像头、处理 RGB 图像、因此捕获的输入图像必须采用 RGB 格式。

算法2需要1个摄像机,对 YUV 图像进行处理,因此捕获的输入图像必须采用 YUV 格式。

3.我需要实施一个集成以上两种算法的用例。 显示屏一次只有一个算法输出。

4.我需要根据用户提供的输入在两种算法之间切换。

我正在从事 TDA2x 和 VisionSdk 2.10 (Linux)工作

对于需要4个摄像头输入的算法1、我已在 chain_common.c 中将格式设置为 system_df_RGB24_888

对于算法2,我想设置 YUV 格式,是否可以为第5台摄像机设置此格式?

上述应用的用例如下:

capture (捕获)->DUP

DUP -> Algo1->合并

DUP -> Algo2->合并

merge->DecisionAlgo ->显示

此用例实现是否符合要求。是否应改用选择链接。

您能给我提供一些需要两种不同捕获设置的示例吗?

此致、

Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    在进入用例之前、如何连接5个摄像头? 您使用哪些 VIP 实例连接5台摄像机? 5摄像头输入的 pinmux 设置是否正确?

    即使传感器的输入为 YUV、也可以捕获 RGB 输出。 VIP 具有内联 CSC 模块、可以将 YUV 转换为 RGB。

    此致、
    Brijesh