This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:eMMC 块问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625603/linux-am3354-emmc-block-issue

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

您好!

我在 AM335x 平台中遇到了 eMMC 问题。 出现以下错误:

mmcblk1:错误-84正在传输数据、扇区331088、nr 176、cmd 响应0x900、卡状态0xb00

[29.554364] mmcblk1:使用单块读取重试

请帮助我解决此错误的问题。

Rgds、

洛夫纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    以清楚地了解以下 dmesg 日志以供您参考。

    [1.541155]正在等待根设备/dev/mmcblk1p2...
    [1.565935] mmc1:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [1.572369] mmcblk0:mmc1:AAAA SL32G 29.7 GiB
    [1.581671] mmcblk0:P1
    [1.625528] mmc2:未设置 BKOPS_EN 位
    [1.633065] mmc2:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [1.639242] mmcblk1:mmc2:0001 Q2J55L 7.09 GiB
    [1.644198] mmcblk1boot0:mmc2:0001 Q2J55L 分区1 16.0 mib
    [1.650516] mmcblk1boot1:mmc2:0001 Q2J55L 分区2 16.0 mib
    [1.658060] mmcblk1:P1 P2 P3
    [1.664285] mmcblk1boot1:未知分区表
    [1.67151] mmcblk1boot0:未知分区表
    [2.889700] EXT4-FS 警告(器件 mmcblk1p2):ext4_clear_journal_err:4567:从之前的安装记录的文件系统错误:IO 故障
    [2.902641] EXT4-FS 警告(器件 mmcblk1p2):ext4_clear_journal_err:4568:标记 FS 需要文件系统检查。
    [2.916575] EXT4-FS (mmcblk1p2):警告:安装 FS 时出错、建议运行 e2fsck
    [2.927646] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
    [2.934051] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.942865] VFS:在器件179:10上安装了根(ext4文件系统)。
    [2.954553] devtmpfs:已安装
    [2.960630]释放未使用的内核内存:712K (c0751000 - c0803000)
    init:版本2.88正在引导
    正在启动 udev

    Rgds
    洛夫纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan