This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/dra725:IPUMM 重建

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625322/linux-dra725-ipumm-rebuild

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

您好!

  我按照以下步骤重建 ipumm:

制作球墨盒:

我安装 ccsv6工具、该工具的选项为:

如何选择。

此致、

Cesar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、
    我认为您无法从 CCS 构建 ipumm。
    如果您已经安装了 PSDKLA3.02或 PSDKLA3.03、它应该有一个 ipumm 源代码。 如果不可用,请执行 setup.sh。
    此处提供了所有 PSDKLA 的链接
    processors.wiki.ti.com/.../Category:Processor_SDK_Linux_Automotive

    它会提示您下载软件包和源文件,输入"y"进行下载。
    下载后、您可以在 SDK 目录中执行"make ipum"
    这将构建 ipumm 固件。

    Ramprasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramprasad、
    感谢您的回复、
    1.我安装了 PSDKLA3.02并制作了 ipumm;
    我有一个问题:
    我想对 M4进行编程、但我不知道从哪里开始、
    我想在 M4上编写一个测试应用、两个 A15通信、
    我现在很困惑。
    2、使 IPC_IPU 成为可能、我不知道该怎么做。

    此致、
    Cesar。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    这是一个不同的问题、可以在您打开的新主题中进行讨论:
    e2e.ti.com/.../625585

    此致、
    Yordan