This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:用于 AM4377多电源的 BiSS-C 主器件?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623853/am4377-biss-c-master-for-multi-turn-on-am4377

器件型号:AM4377

尊敬的团队:

我的客户正在与 TIDEP022合作开发 BiSS C Master、并希望获得有关如何修改我们的软件以接收多转数据的指南。

您能否提供指南、说明他们应如何修改 TIDEP022 SW 以获取多转数据?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    他们正在使用 SYSBIOS-IND-SDK、但我请求将其迁移到 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 软件包。
    BTW、我们的 TI Designs (TIDEP022)中似乎没有使用 SDK、而仅使用了使用 CCS 的 PRU 软件、对吧?


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TIDEP0022 说明了如何对 ICSS-PRU 进行编程以支持 BiSS C 主协议。  TI 设计文档提供  了本示例中使用的硬件(AM437x 工业开发套件(IDK))和软件的摘要。

    此 TI 参考设计作为  PRU-ICSS 编程的简单独立图示提供、用作 BiSS C 实施的参考、该实施是产品开发或 与 PRU-ICSS-Industrial SDK 示例配合使用的基础。

    此 TI 参考设计是朝着 PRU-ICSS 工业 SDK 中 BISS C 支持的开发和包含迈出的第一步。
    我们鼓励有兴趣在 AM437x 上使用稳健的 BiSS C 实施快速开发应用的客户等待将 BiSS C 支持包含在 PRI-ICSS-INDUSTRIAL-Drives 软件包中。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您提供这些信息。 请告诉我什么时候 BISS C 将包含在 PRU-ICSS-INDUSTRIAL_Drives 封装中?
    当我检查线路图时、似乎还没有 BiSS C 计划。 对吧?

    您是否知道是否会实现 BiSS C 主协议的全部功能? 是否会实现多圈数据处理?


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于您在 TI、获取产品计划信息的最佳方法是联系 BU 营销团队。
    如果您有任何困难、请向我发送电子邮件。
    David