This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:IPC_START:GateMP_START 失败

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624309/rtos-am5728-ipc_start-gatemp_start-failed

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

当我按照链接(processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_IPC_Quick_Start_Guide) 处理 IPC 时、在 AM572x EVM 上遇到以下错误:

root@am57xx-evm:/usr/example/ex02_messageq/host/bin/debug #./app_host DSP1
-->主要:
IPC_START:GateMP_START 失败:-5
IPC_START 失败:状态=-1
<--主要:

创建 GateMP 实例时出现错误的原因可能是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ferhat、

    此问题应已在 IPC 3.42.x 和更高版本中得到解决。 您使用的是哪个 IPC 版本?

    在 IPC 3.40x 版本中、当通过/etc/init.d/tiipclad-demon.sh 启动 GateMP 的"-g"选项启动 LAD 时、任何非 GateMP IPC 示例都会失败。

    您可以尝试从 tiipclam_params="-g -l lad.txt"中的 tiipclam_params="-g 删除-tiipclama-daemon.sh 中的-g、然后重新启动。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    我使用了 IPC 3.46.00.02上的示例、并将二进制文件复制到 SD 卡。 我不知道 SD 卡映像上的 IPC 版本。 是否要在此映像上替换任何库文件?
    当我从 tiipclam_params 中删除-g 时、问题已修复、示例正在按预期运行。

    谢谢、致以诚挚的问候