This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:TI 嵌入式语音识别器:将采样率从8kHz 更改为16kHz 不起作用。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625511/tmdx5535ezdsp-ti-embedded-speech-recognizer-changing-sampling-rate-from-8khz-to-16khz-not-working

器件型号:TMDX5535EZDSP

您好!

我使用的是 TI ESR 演示示示示示示例代码。 默认情况下、采样率为8kHz。

audio_data_collection.h 文件中、我已更改为16kHz。

#define SAMP_RATE (SAMP_RATE 16kHz)
#define NUM_SAMP_PER_MS (SAMPS_PER_msec_16kHz)//每毫秒样本数


运行该演示。 它无法识别语音触发器命令。 液晶屏上不显示偶数_fill。

为什么会出现这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:现在_fill 正在 LCD 上打印。 每当我发出命令时、它都会在 LCD 上重新打印_fill。

    只有当我恢复到8kHz 时、检测才有效。 它在 LCD 上打印 t i 语音触发器。

    正在等待解决方案。

    谢谢