This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:双 PCIe 配置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623265/linux-am5728-dual-pcie-configuration

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、我们希望在我们的设计 SOM 上测试双 PCIe 配置。

我们在 TMDXEVM5728中使用 Arago am57xx-EVM 4.4.4.12.12g3639bea54a、并根据我们的设计进行一些修改。 除 PCIe 外、一切都正常。
我们将2个在单通道模式下工作的 Intel PHY 的 i210连接到了不同的控制器(PCIE1和 PCIe2)。
我们使用 dra7.dtsi e2e.ti.com/.../dra7.dts_5F00_lspci.tar.gz 来设置下一个配置:

  1. pcie1-EN、PCIe2-DIS (请参阅«pcie1-EN PCIe2-DIS»во.txt e2e.ti.com/.../pcie-pcore-report.txt):)我们可以在 phy1上找到 phy1、phy2线上无物理活动。
  2. pcie1-DIS、PCIe2-EN (请参阅上文«pcie1-DIS PCIe2-EN»во.txt 段):我们可以在 phy2上找到 phy2、phy1行上没有物理活动
  3. pcie1-EN、PCIe2-EN (请参阅上文.txt 中的«pcie1-EN PCIe2-EN»一段):我们可以在 phy2行上找到 phy1、没有物理活动。

您可以看到、在每个时间段内只能使用一个 PCIe。 在模式3中、重复 模式1的行为。
您可以检查一下吗? 我认为模式3的配置应该有错误(两个 PCIe 都是 EN)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    快速浏览 dtsi 文件、在我看来 PCIe_SS1和 PCIe_SS2都使用相同的基地址0x51000000。 PCIe_SS2的基地址应为0x5180000。 我不确定您的内核版本是否支持2个端口、但请参阅后续版本中的器件树(首选最新版本)以了解2个端口配置。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rex、

    在上一个 Linux 上运行正常。