This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5708:空闲状态下某个时间后的信标丢失

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625461/linux-am5708-beacon-loss-after-sometime-when-it-is-idle

器件型号:AM5708
Thread 中讨论的其他器件: WL1837MOD

工具/软件:Linux

大家好、

我们拥有基于 am5708处理器的定制板、它使用 mmc3接口与 wl1837mod 连接。 我们能够成功连接到路由器、但在空闲时间后、我们面临信标丢失问题。

我们将获得以下两种不同的行为、

1) 1)使用/usr/share/wl18xx dir 中提供的脚本连接路由器、然后如果我们在 wlan0上开始 ping、则不会出现信标丢失。

2) 使用/usr/share/wl18xx dir 中提供的脚本与路由器连接、如果我们没有执行上面的任何活动(如 ping)并将其置于空闲状态(即、控制台上没有 ping 或没有活动)、则稍后我们会丢失信标。  

我们还观察了提供给 wl1837mod 的时钟上的活动、并发现在我们将其置于空闲状态(即、控制台上没有 ping 或无活动)后的某个时间没有活动发生。 因此、在 am5708上、睡眠或挂起模式似乎存在问题。  

有人能否确认这种行为、并告诉我们 wlan0仍与路由器连接时为何断开连接。

谢谢、

Vivek