This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA71XEVM:IT"#39;s 未连接 HDMI 设备、并且命中未找到视频源。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625272/linux-dra71xevm-it-s-not-connect-hdmi-device-and-a-hit-of-failed-to-find-video-source

器件型号:DRA71XEVM
主题中讨论的其他器件:TPD12S015

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 SDK vision ti-processor-sdk-linux-Automotive ra7xx-evm-03_02_00_03和 Jacinto 6 Entry/RSP EVM 修订版 C。 下面是我的用例、

     我正在使用设备树的 dra71-EVM.dts、它未连接 HDMI 设备、并且未能找到视频源。

   [0.626654]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[0.627053]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[0.627169]   PCI:总线1:启用快速背对背传输
[0.627258]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[0.627274]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[0.627286]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[0.627507]   pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
[0.650239]   fpd3_SerDes:7-002c 的探头失败、错误-5
[0.650398]   fpd3_SerDes 4-001b:串行器 fpd3_24b_ser 准备就绪
[0.651914]   fpd3_SerDes 7-002c:解串器 fpd3_24b_DES 就绪
[0.706209]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.709533]   4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
[1.696723]   控制台[ttyS0]已启用
[1.701140]   48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
[1.711202]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.717277]   omapdss_DSS 580000.dss:主绑定失败:-517
[1.724243]   dra7evm-tpd12s015编码器:找不到视频源
[1.730745]   connector-HDMI 连接器:无法找到视频源
[1.823183]   LOOP:模块已加载
[1.836371]   m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
[1.841770]   在 MTD 器件 spi32766.0上找到7个器件分区
[1.847669]   在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
[1.852831]   0x000000000000-0x000000040000:"QSPI.SPL"
[1.868921]   0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
[1.885236]0x000000140000-0x0000001c0000   :"QSPI.u-boot-spl-os"

bleow 是 tpd12s015器件树:

   tpd12s015:编码器{
      兼容="ti、dra7evm-tpd12s015";

      pinctrl-names ="i2c"、"DDC";
      pinctrl-0 =<&HDMI_i2c_SEL_Pin &HDMI_i2c_PINs_i2c>;
      pinctrl-1 =<&HDMI_i2c_SEL_Pin &HDMI_i2c_PINs_DDC>;

      dc-i2c-bus =<&i2c2>;

      GPIO =<&pcf_HDMI 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>、   /* P4、CT CP HPD */
         <&pcf_HDMI 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>、   /* P5、LS OE */
         <&GPIO7 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;   /* GPIO7_12/SP1_CS2、HPD *

      端口{
         #address-cells =<1>;
         #size-cells =<0>;

         端口@0{
            reg =<0>;

            tpd12s015_in:端点{
               远程端点=<&HDMI_OUT>;
            };
         };

         端口@1{
            reg =<1>;

            tpd12s015_out:端点{
               远程端点=<&HDMI_connector_in_>;
            };
         };
      };
   };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给视频专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VISION SDK 在 M4上使用显示屏
    确保 DTS 文件中存在正确的#define。

    如果您在已发布的内核和附加补丁上进行了更改、请分享

    Nikhil D